This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:TCA9406备选- VOL 问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788043/tca9406-tca9406-alternate---vol-issue

器件型号:TCA9406

您好!

我构建了一个具有 TCA9406 I2C 电平转换器的电路板、将3.3V I2C 更改为1.8V I2C。 我在电平转换器1.8V 侧的器件上遇到问题-它无法识别0.4V 的低电平值、这是 TCA9406的 VOL 最大值(该器件的 VIL 接近0.25V)。

您能否向 VFSOP 封装推荐 VCCA 侧电压 VOL 较低的引脚兼容器件?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    "它无法识别0.4V 的低值、这是 TCA9406的 VOL 最大值 (该器件的 VIL 接近0.25V)。"

    该器件实际上不会重新驱动信号、它使用导通 FET 架构、该架构基本上会在 B 侧发送器件的电压、外加由于导通 FET 的寄生 Rdson 而产生的偏移电压。 您提到的电压基于器件的 IOL throguh 是否为1mA。

    "您能否向 VFSOP 封装推荐在 VCCA 侧具有较低电压 VOL 的引脚兼容器件?"

    该器件具有独特的引脚排列、因此我不知道引脚对引脚解决方案。 您能否告诉我您在两侧和总线电容上使用的上拉电阻器是什么? 我想知道、如果我们可以上拉电阻器、我们可以降低 IOL、并在 VIL 为0.25V 的情况下获得更低的器件电压。 我们的器件(TCA9406)具有内部上升时间加速器、这意味着我们可以使用非常弱的上拉电阻器(使您获得更低的电压)。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9406 kΩ 内部10k Ω 上拉电阻器、在大多数情况下不需要任何外部上拉电阻器。

    如果没有外部上拉电阻、只要3.3V 器件的输出阻抗小于约450 Ω、1.8V 侧的低电压就会低于0.25V。 (I²C Ω 规格要求输出阻抗最大为130 Ω。)