This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:晶体振荡器不能#39;t 再次启动

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781912/tusb8020b-crystal-oscillator-doesn-t-start-again

器件型号:TUSB8020B

我有6个月前 Petr Zkrat 报告的同样的剧团。    

是否有解决方案?

BR

Fredrik Karlemon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们怀疑焊接问题、您能否重新焊接故障器件并再次测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有帮助。
    复位和电源逻辑工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 主机是否连接到集线器且 VBUS 为高电平?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

    测试了电路板由 VBUS 供电、集线器由目标供电的展位选项。

    该电路可在60%的电路板的展位配置中实现水晶振荡。

    1.拆卸/重新安装同一电路后、我有5个故障电路板中的一个可以正常工作。
      接地片连接不良并不是电路的唯一问题。

    2.电阻(680k、820k、1M、2.2M、无)和受控(5.6p、12p 18p、22p)负载到晶控的变化
      (CTS 445C25D24M00000、24MHz±20ppm 晶振18pF、40欧姆)不会对端口产生任何结果。

    3.复位延迟的变化(2ms、10ms、手动)没有区别。

    除了3V3、GND、GRST、XI 和 XO、内部振荡电路中是否涉及其他 IO?
    您询问了 USB_VBUS 引脚以及主机是否已连接-这在这种情况下是否真的会有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fredrik、

    如果没有上行连接(USB 主机、加上 USB_VBUS 高电平)、时钟将不会运行。 此外、当主机将集线器置于低功耗状态时、时钟将停止。 如果集线器下游未连接任何器件、主机通常会执行此操作。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    是否有关于此问题的任何更新?