This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3301:TVS3301能否承受 IC 的60V 直流输入电源至少3分钟?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813885/tvs3301-can-tvs3301-withstand-input-supply-60v-dc-to-the-ic-for-at-least-3-min

器件型号:TVS3301

尊敬的先生/女士:

我的一位客户说 TVS 2201 能够满足他们的部分要求。 他们想知道、如果他们为 IC 提供60V 直流电至少3分钟、会发生什么情况? TI 是否有数据或报告可供支持? 连续电压是否会损坏 IC?

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于最大直流电流为20mA、此部件不支持60V 直流电压。