This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:如何配置以测试下行端口上的眼图

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813771/tusb4041i-how-to-configure-it-to-test-eye-diagram-on-downstream-port

器件型号:TUSB4041I

大家好、团队成员

我的客户正在其汽车信息娱乐产品中使用 TUSB4041I。 他们希望通过长电缆测试下行端口上的眼图。 它们将处理器 i.MX6编程为测试模式、并将数据发送到 TUSB4041I 上行端口。 由于没有器 件连接到 TUSB4041I 下行端口、因此没有从 USB4041I 下行端口输出数据。

您能否建议如何配置 TUSB4041I 以在 其下行端口上测试眼图?

谢谢

Kevin