Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064
大家好、
我的客户在产品中使用 TUSB1064。 C 型连接器的 D+/D-对连接到 MCU、C 型连接器的其他信号线连接到 TUSB1064。
客户将 TUSB1064配置为 USB3.1模式、并将产品插入笔记本电脑。 但笔记本电脑无法将此产品识别为 USB3.1产品。 我们还尝试将 TUSB1064配置为 USB3.1+DP 模式。 但也无法识别为 USB3.1。 我们检查了 USB 电缆并确认电缆正常、因为笔记本电脑可以通过同一电缆识别 USB3.1手机。
那么、您对此问题有什么建议吗?
此外、客户还有以下问题:
TUSB1064上电时、没有配置任何寄存器的默认模式是什么? 它是默认的 USB3.1模式吗?
2.如果我们要将 TUSB064配置为 DP 4通道模式、除了配置0x0a=0x02、还需要配置其他寄存器。
谢谢。
此致、
韦恩