1) 1)如果为 VIN_3V3引脚提供了外部源、数据表 PG.8上列出的"ILDO_3V3_EX"参数是否仍然适用? 根据各种数据表图、我相信当 LDO 为源极且 CIN_3V3引脚上没有外部源时、25mA 的最大值严格适用。 如果是这种情况、那么我怀疑流过开关的电流有上限、那么这个上限是多少?
2) 2)与上一个问题相关、第8页。 我方面有些困惑,我想得到一些澄清。 Ildo_3V3_EX 状态最大电流为25mA、但在前面的2个参数中、它将电流负载列为50mA 时电流负载的两倍。 我希望大家能看到我的困惑、并能提供一些清晰的信息。
3)最后、我似乎找不到 GPIO 驱动电平(也称为 IOL 低电平输出电流或 IOH 高电平输出电流)。 我的答案是、这也与上述问题相关、即如果使用 LDO 作为源、则组合最大值为25mA、但同样、这仍然适用于您提供的 VIN_3V3。、