主题中讨论的其他部件:USB2ANY、 DS125DF111、 SIGCONARCHITECT
尊敬的 TI 专家、您好的论坛参与者。
我尝试将 DS125DF111 EVM 板作为双路径信号再生器运行。 我通过 SigCon 和 USB2ANY (高级页面和直接 AN 寄存器)对两个通道上的6 Gbit/s 信号进行了配置(寄存器 X60/X61与 xBC00 = 12 Gbit/s 相同、后来的固定速率和子速率/2、最后以相同的方式配置 x62/X63、x64=XFF)。
通道 A 始终完全正常工作:锁定、调整、信号被很好地重新生成。 通道 B 根本不起作用(仅显示"信号检测")、即使其配置方式相同。 当我交换源(包括电缆)时、通道 B 由前通道 A 源馈送、反之亦然、它仍然会运行通道 A、但不会锁定在 B 上。我比较了两个通道的所有寄存器: 它们是完全相同的、但状态寄存器是相同的。 当我选择输出多路复用器绕过 CDR 时、甚至没有任何信号。 器件本身不应损坏、因为我有第二块 EVM 板、其运行方式相同。
在通道 B 运行之前、我还需要处理什么?
感谢您的回答和致以最诚挚的问候、
Matthias