This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111EVM:器件不会锁定在通道 B 上

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS125DF111, DS125DF111EVM, SIGCONARCHITECT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786222/ds125df111evm-device-does-not-lock-on-channel-b

器件型号:DS125DF111EVM
主题中讨论的其他部件:USB2ANYDS125DF111SIGCONARCHITECT

尊敬的 TI 专家、您好的论坛参与者。

我尝试将 DS125DF111 EVM 板作为双路径信号再生器运行。 我通过 SigCon 和 USB2ANY (高级页面和直接 AN 寄存器)对两个通道上的6 Gbit/s 信号进行了配置(寄存器 X60/X61与 xBC00 = 12 Gbit/s 相同、后来的固定速率和子速率/2、最后以相同的方式配置 x62/X63、x64=XFF)。

通道 A 始终完全正常工作:锁定、调整、信号被很好地重新生成。 通道 B 根本不起作用(仅显示"信号检测")、即使其配置方式相同。 当我交换源(包括电缆)时、通道 B 由前通道 A 源馈送、反之亦然、它仍然会运行通道 A、但不会锁定在 B 上。我比较了两个通道的所有寄存器: 它们是完全相同的、但状态寄存器是相同的。 当我选择输出多路复用器绕过 CDR 时、甚至没有任何信号。 器件本身不应损坏、因为我有第二块 EVM 板、其运行方式相同。

在通道 B 运行之前、我还需要处理什么?

感谢您的回答和致以最诚挚的问候、

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、
    我将获取一个 DS125DF111评估板、并尝试复制您看到的内容。 我将在明天同一时间通知您。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、
    请确认您的 DS125DF111EVM 上是否安装了 J6上的跳线? 您能否取出此跳线并重新进行测试? 您现在是否能够以6Gbps 的速率锁定(在使用前面所述的 SigconArchitect 更改速率后)?
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nasser。

    你是对的:我错过了移除 TX_DIS 跳线(J6)。 移除时、两个通道都在运行(或将其设置为"L")。 感谢您的解决方案。

    此致、

    Matthias