This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410能否实现 USB 到 TTL?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811547/tusb3410-can-tusb3410-realize-usb-to-ttl

器件型号:TUSB3410

您好!

我们的客户海尔需要 USB 转 TTL 控制器。 TUSB3410能否实现 USB 到 TTL?

如果不是、我们有 USB 到 TTL 控制器吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB3410的输入和输出确实与器件数据表中描述的 TTL 电平兼容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    还有一个问题、我们是否有用于 USB 转 TTL 控制器的硬件加密芯片?

    Rui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户 Haier 想再次检查 他们是否只能使用三个引脚 SIN、Sout 和 GND 作为 UART 到 USB 的 Rx、Tx 和 GND。

    感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 UART 使用的 SIN、Sout 和 GND 正确。