This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:在诚实购买的 TLK110 IC 中看不到 GNDPAD 49引脚

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811583/tlk110-gndpad-49-pin-could-not-seen-in-latestly-purchased-tlk110-ic

器件型号:TLK110

我们将 TLK110 IC 用作 phy 收发器。

根据 ICEv2.1电路板上给出的原理图、49 GNDPAD 连接到数字接地。 但我们购买了 TLK110 IC、找不到49引脚 GNDPAD。 如果未找到此引脚且未接地、请建议这样做、否则会导致任何问题、从而无法正常工作。

请建议解决方案。

谢谢、此致、

Ashok  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    大多数情况下、TLK110的原理图符号已经被定义、这样 IC 底部的接地焊盘被标记为引脚编号49。 数据表中似乎没有显示此接地焊盘。 我将需要参考我们的内部文档、以查看是否存在接地焊盘。

    此致

    Aniruddha