This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:表1复位设置引脚定义期间的 IO 引脚状态

Guru**** 2933050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785164/dp83822h-table-1-io-pins-state-during-reset-strap-pin-definition

器件型号:DP83822H

数据表修订版 D 中的引脚 RX_D0至 RX_D3 的表1在复位期间似乎被错误地标记为具有上拉电阻。 引脚说明表示这些自举引脚具有内部下拉电阻器。 第8.5.1节中的注释表示这些引脚也在内部下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    表1意外地从之前的修订版更新为修订版 D

    RX_D[3:0]引脚在复位期间具有下拉电阻。

    此信息将在下一个数据表版本中更新。

    此致、

    Hung Nguyen