This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC402:FPC402:-可以将光端口数据存储在 FPC$0x 中?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828665/fpc402-fpc402---can-store-optical-port-data-in-fpc-0x

器件型号:FPC402

 

  1. 我要求以每10ms 的间隔自动轮询光学收发器。  如果需要,FCP-402是否有任何内部存储来存储轮询数据? 如果是,存储的大小是多少?
  2. 是否有 TI 提供的任何支持自动收费的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    1)。 FPC402进行极化或预取。 有几个寄存器控制预取率、字节数量和触发此预取的事件。 器件可存储-一次-每个端口32个字节和16个端口(最多256个字节)。 有关详细操作、请参阅编程指南。

    2)。 您现在可以访问 FPC402设计文档。 其中包括用于软件开发目的的 SDK。

    此致、Nasser