This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:一些问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828291/p82b715-some-questions

器件型号:P82B715

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

1.  是否需要在两侧添加 P82B715? 还是只放一面就可以了?
2. P82B715是否   有需要添加电缆的建议? 还是电缆短而没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    通常、该器件需要置于任一侧、以支持双向通信。  该器件的主要优势是能够在缓冲总线上吸收更大的电流(允许使用更低的上拉电阻或更高的电压、从而实现更长距离的数据传输)-大多数"标准"I2C 器件将无法支持这一点。

    使用短电缆没有问题。  较短的电缆通常具有较低的寄生电容、因此可能会使用较高的上拉电阻值。  有关上拉计算的更多信息、请参阅数据表的第9.2.2.2节。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大