This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:请求 TUSB564原理图检查

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783958/tusb564-asking-for-the-tusb564-schematic-review

器件型号:TUSB564

大家好、
您可以帮助查看 TUSB564原理图吗?
原始原理图适用于分配 C 和分配 D

为了支持分配 E、因此客户将 I2C 模式更改为控制 TUSB564。
txn.box.com/.../nqsxgouiphewtug4mynj5lhm7tnnb5gm

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH

    请将 C1526、C1528、C1530、C1532更改为330nF。
    将 FLIP/SCL 和 CTL0/SDA 上的上拉电阻更改为4.7K。
    您可以考虑通过电阻器将 EN 连接到3.3V、而不是将 EN 连接到564_EN。
    USBG2_RXP/N 和 USBG2_TXP/N 位于何处?
    AUXP 需要1M 上拉电阻、AUXN 需要1M 下拉电阻。

    标量是否能够处理主链路信号的极性反转?

    此外、标量必须使用 TUSB564器件接收到的以下通道到引脚映射来处理通道交换:通道0→DP1、通道1→DP0、通道2→DP3和通道3→DP2、电流标量是否支持此功能?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅答复。

    请   将 C1526、C1528、C1530、C1532更改为330nF。

    Please 帮助检查以下其他项目电路、客户是否可以遵循更改或您的命令? 谢谢。

    2.   将 FLIP/CTL 和 CTL0/SDA 上的上拉电阻更改为4.7K。

    Done μ A

    3.   您可以考虑将 EN 连接到564_EN,而是通过电阻器将 EN 连接到3.3V。

    Please 帮助检查电路修改。

    txn.box.com/.../8fxy7bwkhui8t9w9sgzds0hx9qw2qagc

    AUXP   需要1M 上拉电阻、AUXN 需要1M 下拉电阻。

    Done μ A

    问题:

    1.   USBG2_RXP/N 和 USBG2_TXP/N 位于何处?

    基于 Type C 输入的项目无 USB 跟踪。

    2.   标量是否能够处理主链路信号的极性反转?

    是的

    此外、标量必须通过 TUSB564器件接收到的以下通道到引脚映射来处理通道交换:通道0→DP1、通道1→DP0、通道2→DP3和通道3→DP2、电流标量是否支持此功能?

    是的

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott

    您的屏幕截图是正确的实现方式。

    如果未使用 USB、则可以将其保持悬空、并且 SSRX 和 SSTX 上没有 C1515、C1516、C1517和 C1521电容。

    谢谢
    David