This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:我们的重定时器#39 MIPI 通道可以随意更改还是交换?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828096/sn75dphy440ss-could-our-re-timer-s-mipi-lane-be-change-or-swap-casually

器件型号:SN75DPHY440SS

您好、先生、

我们重定时器的 MIPI 通道可以随意更改或交换吗?  

例如、Lane0/Lane1交换和 Lane2/Lane3交换。

如果是、您能指导我们如何做到这一点吗?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治  

    这取决于这是 DSI 应用还是 CSI-2应用。

    应用

    四个通道中的一个用于 GPU 和 DSI 面板之间的反向通道通信。 DPHY440的通道0是唯一支持反向通道的通道。 因此、DPHY440通道0必须始终连接到 GPU 和面板的通道0。

    用于 CSI-2

    DPHY440支持4个 CSI-2 DPHY 通道以及一个时钟。 与 DSI 不同、CSI-2没有反向通道路径。 因此、不需要通道排序。 由于没有通道排序要求、因此可以实现更多组合。 DPHY440支持所有可能的组合。 对于所有 CSI-2实施、CSI-2拉电流和 CSI-2灌电流之间必须保持极性。 DPHY440不支持极性反转。

    谢谢

    David