This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:MIPI CSI-2桥接器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780584/sn65dsi86-bridge-for-mipi-csi-2

器件型号:SN65DSI86

大家好、

我正在寻找 MIPI CSI-2的桥接器件、例如 MIPI CSI 到 HDMI、LVDS 或 eDP。

 SN65DSI86是否也可以处理 CSI-2格式?

请告诉我您是否有任何其他可用于 CSI-2桥接器的器件或解决方案。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onawa-San、您好!
    SN65DSI86处理 DSI 格式。 DSI 和 CSI 几乎使用相同的物理层或 DPHY、但在数据包级别上它们是不同的。 您的客户可以考虑将 SN65DPHY440 CSI-2格式与 FPGA 一起使用、以便将 DSI 或 CSI 转换为 HDMI 或其他格式。 我们基本上拥有第0层或物理层器件、并且没有视频格式转换、例如从 DSI 或 CSI 到 HDMI。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser - San、

    好的、我明白了。 我将尝试推荐使用 SN65DPHY440作为信号调节器的解决方案。

    此致、
    Takashi Onawa