This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:一款器件、可在-40-125 μ s℃以代替 SN65DP141、数据速率为8.1Gbps

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780618/sn65dp141-a-device-which-can-operate-in--40-125-to-replace-sn65dp141-the-date-rate-is-8-1gbps

器件型号:SN65DP141

这是安装在汽车上的监视器。 客户选择 SN65DP141来转接驱动4对 LVDS。

  ℃希望将器件的温度等级提高到125 ̊ C、数据速率为8.1Gbps。

如果您今天获得了解决方案、请信赖我、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    松镇

    请看一下 TDP142I。

    谢谢
    David