This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:实现最佳 ESD 保护的接地方案

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780288/tpd1e10b06-grounding-schemes-for-best-esd-protection

器件型号:TPD1E10B06

你(们)好  

在1类设备(带接地端)中使用 ESD 保护器时、是否建议在信号和接地端以及接地端之间使用 ESD 二极管、以实现最短的接地路径?

还是建议接地?

此外、当系统是 II 类、即没有接地端时、您建议采用什么来实现良好的 ESD 设计实践

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞-

    最佳做法是将 ESD 二极管 GND 连接到系统 GND、因为它比将瞬态电压钳制到 IC 输入上的低电平更有效。 与系统 GND 的连接仍会在输入和 IC GND 之间引入更大的瞬态、因为在该状态下 IC GND 的定义将更少。

    如果不存在接地、最佳做法是将 ESD 二极管连接到尽可能靠近输入连接器的系统 GND。

    谢谢、

    阿尔茨