This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:系统处于待机模式时如何节能。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780429/tusb211-how-to-saving-power-when-system-in-standby-mode

器件型号:TUSB211

你(们)好

我的 NB ODM 客户添加了 TUSB211 、因为他们的 SOC 的 USB2.0端口驱动能力不是很好。

但他们 检查 TUSB211规格、即使在禁用电源模式下、仍需要4.5mA 电流。

我想知道 我们是否可以控制 VCC 电源开/关以在系统级节省此 IQ?

通常情况下、SOC 是否知道已连接某些 USB 设备、然后打开 TUSB211 VCC 电源?

或者 、您是否有其他建议可以提供节能?

感谢您的反馈!

BR

Bruce

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    TUSB211不具有检测 USB 器件连接和打开 VCC 电源的功能。