This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:954 ALP:链路频率

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779207/ds90ub954-q1-954-alp-link-frequency-meaning

器件型号:DS90UB954-Q1

大家好、您能告诉我下图39MHz 频率的含义是什么? 这是反向通道频率吗?

连接953-954 EVM 时、默认配置下显示100MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这显示了内部 FPD 链接时钟速率。

    此致、
    蔡夏利