请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD96 主题中讨论的其他器件:THVD1520、 THVD1419
尊敬的所有:
我使用的是 SN65HVD96DR 芯片、电路原理如下、但我尝试了5个采样、但它们无法通信。更改 MAX485可以正常通信、为什么?请帮助找出原因
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Timsen、
很抱歉、有误导性的信息。 遗憾的是、SN65HVD96DR 不是 RS-485收发器。 此器 件检测总线激活模式与空闲模式、它们的功能与 CAN 协议的功能相似。 与 MAX485兼容的 TI 器件包括 THVD1520、THVD1419等 以下是供您参考的比较表。
如果您对新发布的 TI RS-485感兴趣、请查看此帖子以 查找 适合您的规格(数据速率、ESD、共模范围等)。
此致、
Hao