This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220的原理图审阅

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857231/hd3ss3220-schematic-review-for-hd3ss3220

器件型号:HD3SS3220

大家好、

我的客户希望将我们的 HD3SS3220用作其产品中的 USB Type-C OTG 解决方案。

请在下面的链接中为他们的设计提供一些建议吗? 感谢你的帮助。

https://txn.box.com/s/0ugit4xu1f2u632cqpndgnzsrvas60rz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将很快查看并提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请记住、Type-C 和 OTG 是独立的。 HD3SS3220不包含 OTG 功能、因为 OTG 协议通过 USB 2线(DP 和 DM)进行通信。 此客户是否实施了仅主机设计(DFP)?  请帮助我了解客户的应用和他们想要实现的功能、以便我可以查看原理图并提供适当的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    它们将使用 Type-C 连接器 并将 HD3SS3220设置 为 DRP 模式

    关于功率输出能力,主板仅提供最大 为 Type-C 连接器提供5V/1000mA 电源。

    有关最新原理图、请参阅以下链接。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的原理图注释。

    • 对于1.5A 电流模式、R1110应为500k Ω
    • 不需要 C1113和 C1114、可以将其移除。
    • TX1/TX2应与220nF 的交流耦合。
    •  RX1/RX2应与330nF 的交流耦合。
    • 如果使用 I2C、请确保存在 I2C 上拉电阻器并设置正确的大小。 我建议启动4.7K 欧姆。