This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:重定时器模式下的输出稳定时间

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858473/sn65dp159-output-stabilization-time-in-retimer-mode

器件型号:SN65DP159

你好。

请告诉我们重定时器模式下的输出稳定时间。

我们需要知道 PD 返回后或设置 APPLY_RxTxChanges (0Ah 位2)之后的时间。

数据表的9.4.1说明该设置约为7ms。

数据表的9.3.1说明、CDR 在重定时器初始化15ms 后生效。

稳定输出是否需要7ms + 15ms = 22ms 或更长时间?

此致、