This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:有关 TUSB211用例问题的问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856287/tusb211-questions-for-tusb211-use-case-issue

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB212

各位专家:

我们的客户目前正在使用 TUSB211作为 USB2.0信号转接驱动器、如下面的方框图所示。 测试完成后、他们发现 D+/D-眼图没有明显变化、甚至改变了不同的 EQ 等级。 您能否在下面的客户用例中帮助建议 TUSB211的推荐位置? TUSB211在此类应用中不产生影响的可能原因是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    您能否分享捕获的眼图?  测试期间 CD 引脚电压是多少? 他们在哪里测量 USB2眼图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    在客户对 TUSB212进行比较测试后、我们发现 TUSB212将有更多裕度来满足其测试要求、因此最终更改为 TUSB212。 再次感谢您的帮助。