This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:在 VREF2上5V 电压下200k 上拉为高电平无效

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856925/pca9306-no-work-with-5v-on-vref2-with-200k-pull-high

器件型号:PCA9306

您好、E2E、

我们在 PCA9306上遇到了一个奇怪的问题。

在客户的应用中、它们在 VREF1上使用1.8V 电压、在 VREF2上使用5V 电压、同时具有200K 的上拉电阻。

但在这种情况下、I2C 似乎无法正常工作。

当它们更改为在 VREF2上使用3.3V 并在 VREF1上保持1.8V 时、它正常工作。

您能帮助检查此问题吗?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    如果没有范围和原理图、很难判断正在发生什么情况。

    我的建议是、器件的使能引脚和器件的 Vref2引脚不会像数据表建议的那样短接在一起。

    -Bobby