This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:关于魔术包接收问题

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855502/dp83867ir-about-the-magic-packet-receive-issue

器件型号:DP83867IR

你(们)好,先生

我们仍然无法被魔术包唤醒。

配置如下:

a.   设置 INT_OE -> 1、CFG3的位7 (0x001E);

b.   设置 WOL_INT_EN -> 1、MICR 的位3 (0x0012

c.   RXFCFG (0x0134)-> 0x0981、电平模式

d.   设置 MAC 地址、RXFPMD1~3 (0x0136~0x0138)、

   Mac 为02:XX:YY:ZZ:MM:NN

2.   0x0136 -> 0xXX02

3.0x0137   -> 0xZZYY

4.   0x0138 -> 0xNNMM

发送魔术包(我们使用工具“魔术包实用程序”)后,INT 不会拉低。 检查 RXFSTS (0x0135)、读取的值为0x001c。

但是、如果我们启用 WAKE_ON_BCAST、在发送数据包后、INT 将拉低。

您能帮助我们提出我们接下来需要检查的内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍在对此进行进一步调查。 我会尽快为您提供建议。

    感谢您的耐心等待、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 WOL、请参阅与您类似的问题

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/594175

    我们有一个有关 WoL 的应用手册、可与 DP83822配合使用、但它可与 DP83867IS 互换

    如果您在此信息之后仍有疑问、请告知我们。

    谢谢、

    Cecilia