This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1EVM:EVM 电路板的设计问题-(snlu177)

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855858/ds90ub964-q1evm-design-question-from-evm-board--snlu177

器件型号:DS90UB964-Q1EVM

大家好、

我们的客户正在参考 EVM 电路、他们对电容器的使用有疑问。

根据 DS90UB96XEVM 用户指南 ,C84在 EVM 上使用240pF。 是否有人担心会变为270pF、MLCC?

我是否可以知道 C84的用途是什么? 噪声过滤? 如何计算该值?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    实际上、该设计略显陈旧、在对其进行审阅后、建议取消选择 C84、R78并将 R74更改为49.9欧姆。 这更接近于表15和图40中给出的数据表建议。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    感谢您提供这些信息。

    1.我是否知道这一变化是否适用于摄像机2/3/4 (R79、86、87和 C85、98、99)?

    2.将来是否有任何修订?

    谢谢、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    该更改对所有 RX 端口应用相同的设置。  

    接下来、我们很可能会将960 EVM 用作964的变体。

    此致、

    Casey