请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5USBA224 我们有一个电池供电的仪器。 在某些情况下、内部电池电量耗尽、用户将插入 USB 电缆进行充电。 在本例中、不存在 VDD (Vaudio)、我们有三个 IC。 由于此 IC 仅在插入 USB 电缆时使用、因此是否可以将 Vaudio 连接到 VBUS? 这是否会在通电且 TS5USBA224未通电时导致问题上升?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们有一个电池供电的仪器。 在某些情况下、内部电池电量耗尽、用户将插入 USB 电缆进行充电。 在本例中、不存在 VDD (Vaudio)、我们有三个 IC。 由于此 IC 仅在插入 USB 电缆时使用、因此是否可以将 Vaudio 连接到 VBUS? 这是否会在通电且 TS5USBA224未通电时导致问题上升?