This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913Q-Q1:串行器和解串器之间的通信

Guru**** 1460770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852962/ds90ub913q-q1-communication-between-serializer-and-deserializer

器件型号:DS90UB913Q-Q1

您好!

我们设计了具有 LVDS 接口的串行器和解串器板,在测试通过解串器和解串器的 i2c 通信时,解串器和解串器的 GPIO0-GPIO3引脚不相同,我们将解串器的 i2c 引脚连接到 Phytech 板的 i2c 引脚(SDA、SCL)。 我们得到了去地址。 如何使用解串器 GPIO 引脚控制串行器。 我们如何检查解析器是否通过 LVDS 进行通信?

请尽快解释一下。

谢谢、此致、

Rakesh N.

(硬件学员工程师)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我想设计人员是 DS90UB934 (对于其他人而言、他们的答案与下面类似)、您的问题包括:

    1.链路建立:请 UB934的锁销,它是否保持在“高电平”? 如果是、则意味着 DS90UB934解析器可以从 UB913a 正确获取正向通道。 此外、您还可以设置寄存器。 0x4c 选择分配的端口0或端口1,然后可以读取 reg。 0x4d/0x4e/0x55/0x56、检查通道是否存在链接错误。 同时、稳压器 将使用 UB913a 的 I2C 地址更新 ub934的0x5B。

    此外、您还可以设置从解析器到解析器的远程 I2C 访问、并访问 UB913a 的寄存器、然后检查 ub913a 的寄存器。 0x0A/0b、如果它有反向通道错误。 如果一切正常、您可以使 GPIO 在解串器和解串器之间成功运行。 如果链路存在位错误、请检查高速串行链路设计提示、参考如何 ub913a 中的时钟(pclk)抖动? 通道损耗和通道反射如何? 等等

    (通过 FPD-link 进行 I2C 通信: http://www.ti.com/lit/an/snla222/snla222.pdf

    2.要设置 GPIO,UB934的 GPIOn 可以映射到 UB913a 的 GPIOn。 请检查 GPIO 寄存器。 在 ub934和 UB913A d/s 中设置说明、您需要启用 UB934的 GPIO 作为输入、并将 UB913A 的 GPIO 作为远程 GPIO 输出。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我们将 DS90UB914-Q1用作解串器、我们只需检查 两端(解串器和解串器端)的 GPIO 引脚是否已通过 LVDS 接口传输数据。

    因此、我们没有使用任何时钟信号、对于 GPIO 的输入/输出配置、我们使用的是 phytech 板的相同 i2c 总线、我们是否可以同时使用同一总线配置这两种信号?  

    我们的主要目的是、如果我们更改解串器(输入)上的 GPIO、那么更改后的数据将自动反映在串行器 GPIO (输出)上。

    您能解释一下我们如何 逐步实现这一点。

    谢谢、此致、

    Rakesh N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    是的、您可以。 请查看 ub913a 的注册表。 0x0D 和 UB914a 的寄存器 0x1D、默认设置为远程 GPIO 通信。 因此、在上电后、无需为此进行任何设置即可分别将 UB914a 的 GPI0/1启用到 UB913a 的 GPO01。

    此致、

    Steven