您好!
我们使用 DS90UB913Q 串行器和 DS90UB914Q 通过摄像头模块的 LVDS 接口作为解串器。
我们能否使用解串器上的 GPIO 引脚来控制串行器上的 GPIO 引脚?
我们修改了用于 GPIO 配置的 i2c 寄存器(0x0d[7]位是本地 GPIO 输出值)如果它为1、则 GPIO 值为1、Vice verca、
能不能有人解释我们如何通过在解串器上提供输入并在串行器上获取输出来反映 GPIO 值、
我们为两端的输入和输出配置了寄存器、我们没有在其他端反映 GPIO 值、是否需要进行任何更改?
I2C 是否通过 LVDS 接口?
我们没有连接任何时钟,我们只是通过在 phytech 板上使用 I2C 来配置它们。
谢谢、此致、
Rakesh N.