This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926QSEVB:无法安装驱动程序

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853105/ds90ub926qsevb-cannot-install-drivers

器件型号:DS90UB926QSEVB
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

我正在尝试使用 DS90UB26QSEVB、它随附了具有 ALP 的 DS90UB25QSEVB。

插上电源后、ALP 无法识别我的评估板。 在器件管理器中、我的板显示为"NSC USB nano "。 我的位置与 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/748069/2762949?中描述的类似、我没有"USB2ANY"、也没有使用 USB2ANY 的意图。

我已执行 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/677372/2493960?中的所有步骤、但驱动程序不会安装。 Windows 显示它“遇到为您的设备安装驱动程序时出现问题”,声称“驱动程序不适用于此平台”。 我已经有了该驱动程序的所有相关版本-- Windows 7至 Windows 10尝试 x64和 x86版本。

此外、我已经尝试在评估板上重新刷新 AT90USB1287、如 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/267799/984210?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AT90USB1287#984210中所述。 电路板已成功刷换、但尝试安装驱动程序时仍出现相同的错误。

我在64位 Windows 10上运行 ALP

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    感谢您搜索此主题并尝试不同的修复。

    在驱动程序安装/更新步骤中、基本上您将执行以下步骤

    a) 将显示 Windows  

    b)选择"Browse my computer for driver software"、您将看到如下所示

    c)选择"让我选择..." 选项、您应该会看到

    您应该会看到"Have Disk..." 步骤(c)中的选项。 有时、我注意到此选项显示了大量可用的驱动程序、但未显示"拥有磁盘..." 选项。 要获得此选项,您必须在可用驱动程序列表中向上滚动,并在顶部显示此选项。 获得该选项后、您必须使用该选项并指向下载 nano 驱动程序的位置。

    请告诉我们这是否有帮助。

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishy、感谢您的回答。

    查找驱动程序不是我的问题。 事实上、Windows 认为它不适用于我的设备。 下面是我所做的一切:

    1) 1)这里是设备、如我的设备管理器中显示的"NSC USB nano ":

    2) 2)在此处、我按照步骤更新驱动程序。 尽管它显示了相应的设备、但我仍然选择"拥有磁盘..."

    3) 3)我在 PC 上找到驱动程序

    4) 4)我选择推荐的驱动程序:

    5) 5)我告诉它即使没有签名也要安装、但它告诉我驱动程序不适用于此平台:

    这是我遇到的问题。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    谢谢。 一个问题:您提到您的系统是 Win 10、64位。 那么您不应该从 Win10 x64文件夹中进行选择? INF 文件似乎位于 x86文件夹中。

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我运行的是64位系统良好捕捉。 但是、我已经尝试了64位驱动程序并获得了相同的结果。

    我还尝试了 Windows 7-10的 x86和64位版本,每个结果都有相同的“Driver is not for this Platform"消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您为什么会看到失败。

    您是连接到基站还是集线器? 如果是、您可以尝试直接 USB 端口吗?

    您是否安装了任何其他 Cypress 设备? 想知道是否有其他一些冲突导致了这种情况。

    是否可以在另一个系统上尝试?

    您可以上传 EVM 的图片吗?

    您能否尝试使用 UB925EVM、看看是否能够成功安装驱动程序、而不是 UB926EVM

    此外、不要将两个 EVM 连接到您的 PC。 仅连接925并尝试安装。

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    此外,在“设备管理器-->其他设备”屏幕快照中,我看到一个“未知设备”。 想知道导致这种情况的原因是什么? 您能否在试验时移除该器件?

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在926 EVM 和925 EVM 上尝试了所有这些相同的步骤、但我遇到了相同的问题。 我一次只插入了一个、直接插入到我的笔记本电脑中。

    另一个"未知设备"似乎来自我的坞站。 但是、我断开了笔记本电脑的坞站、在重新尝试安装时仍然遇到相同的驱动程序问题。

    这是我的评估板的图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的笔记本电脑是否运行 Windows 10 Pro?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     供参考:Microsoft 论坛上有关 此问题的主题"驱动程序不适用于此平台"

    https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/bccb13d0-bad4-4bf4-b93e-8e1df661535b/driver-is-not-intended-for-this-platform-how-to-get-more-details?forum=win10itprogeneral

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了链接中引用的文件。 我不知道有足够的 Windows 驱动程序来解析它。 是否有您希望我查找的特定内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道在您的系统中、32位系统文件也在64位版本上被选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishy、  

    好发现、这似乎是一个相当有希望的线索。

    是否仍有人通过驱动程序日志确认这是我的问题? 安装第三方软件以更改驱动程序并不是一个简单的决定。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    很抱歉、我不知道驱动程序日志。 您必须搜索它。

    我安装了驱动程序存储资源管理器(v0.10.54)并使用该线程进行了检查。 运行它将显示作为本地计算机一部分的驱动程序文件列表。 我在下面重点介绍了我的笔记本电脑的 USB 控制器驱动程序

    我有两个 cysusb3.inf 文件(一个用于 Cypress FX3)、另一个用于925/926/927 EVM。 我右键单击并打开驱动程序存储文件夹、然后将 INF 和 sys 文件复制到桌面文件夹。 然后将其与 nano 驱动程序进行比较、并确认系统文件与64位版本匹配、而不是32位版本匹配。

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishy、

    我非常感谢您为帮助我所做的一切。 遗憾的是、我必须通过一些红色胶带才能尝试。 我不知道需要多长时间才能进行测试。 在平均时间内、我将把问题标记为已解决、稍后我将跟踪结果。

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟进:

    它很有效! 我能够使用您建议的软件删除旧的32位驱动程序。 然后、我成功安装了64位软件、ALP 现在可以识别该器件!

    谢谢!