This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:有关 CC 命令更改电压的问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853893/tps65988-questions-about-cc-command-change-the-voltage

器件型号:TPS65988

您好!

1.如果 PD 首先选择20V 灌电压、然后 EC 设置 PDO 通过 CC 命令将电压更改为15V、VBUS 是否会降至5V、然后再返回15V 或直接降至15V?

2.他们是否有在操作系统中编写 PD FW 的指南?

非常感谢。