This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV018A:生产日期代码

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849784/ds90lv018a-date-code

器件型号:DS90LV018A

你好。 请提供帮助。 第一行带有标识和 MFRB。 生产日期是什么? M -年 F -周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我几天时间、让我了解如何读取此器件的生产日期代码。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于这个特定部分、日期代码看起来是1996年第36周。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、非常有帮助。 不能是1996年和2006年? 每10年退回标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    您能否解释一下您是如何从 MFRB | 90LV0 | 18ATM 这样的标记解码1996年36周的?

    我可以看到、MFRB 标记不包含任何数字、而 90LV0 | 18ATM 是数据表中器件的标记。

    此外 、DS90LV018ATM 的状态为"正在供货"、 查看照片我无法确定该器件过旧

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿冒是对我们行业的日益严重的威胁。  由于我们的顶端标记对我们的反假冒工作至关重要、因此 TI 不会为客户翻译该标记、因为公布该信息会增加我们的假冒风险和风险。

    • TI 提供与我们的器件标识@ http://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp#divline 相关的信息
    • TI 致力于帮助我们的客户购买高质量、可靠且可靠的 TI 产品。
    • TI 积极参与反假冒工作、多年来一直与政府、执法机构、其他半导体公司、行业协会和客户合作、以帮助应对这一行业范围内的问题。
    • 我们强烈建议客户直接从 TI 或通过 TI 授权经销商购买产品。
    • 我们的授权经销商提供生产日期代码信息及其发货文书。  请通过您的供应链解决任何问题。
    • 有关全球 TI 授权经销商的完整列表 ,请访问 www.ti.com/.../distributorinfo.tsp。

    当器件直接从 TI 或我们的授权经销商之一购买时、会在运输文件中提供生产日期代码信息。

    我在之前的回复中输入了一个排印错误、该器件比1996年新、但请参阅运输文书中提供的生产日期代码信息。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    非常感谢您的努力和解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帮助不好。 不专业。 根据数据表、1998年开始生产。
    SNLS014D–JUNE1998–REVISEDAPRIL2013