This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SD3GDAIII:GUI 下载

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0397
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850849/sd3gdaiii-gui-download

器件型号:SD3GDAIII
主题中讨论的其他器件:LMH0397

您好、E2E、

美好的一天!

我是否可以知道我们可以从何处下载 SD3GDAIII-GUI?  根据 http://www.ti.com/tool/SD3GDAIII、GUI 仍然处于活动状态。 但是、没有下载链接。

期待您的回应。

谢谢、此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我也无法找到 GUI。 我相信该 GUI 是使用早期的 Windows 版本(Win7或 XP)开发的。 是否可以改用 LMH0397器件? 此器件替代3GDA 板上的三个器件。 此外、LMH0397 GUI 是围绕 win10操作系统开发的。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回答。

    让我检查您的建议。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    如果您对 LMH0397器件或其 GUI 有任何疑问、请继续并打开新主题。

    此致、Nasser