This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:默认配置

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850102/tps65987d-default-configuration

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65988

大家好、

我发现在以下应用手册和数据表之间、配置4和5的价格不一致。  
--------------------------------------
-TPS65987和 TPS65988通过 I2C 进行无 SPI 主机编程(第3-4页)
http://www.ti.com/jp/lit/an/slva972a/slva972a.pdf






TPS65987D 数据表(第42页)
http://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/tps65987d.pdf

--------------
哪一项是正确的?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    感谢您指出这一点。 请允许我花些时间对此进行调查、然后返回给您。

    此致、
    Kedar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    在这种情况下、数据表优先。 因此、配置#4和#5会使端口成为 UFP。

    此致、
    Kedar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kedar - San、

    感谢您的支持。
    我理解数据表是正确的、但为什么数据表显示"拉电流能力"? 是拼写错误吗?  



    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    UFP 仅是数据角色。 该配置接受 PR_Swap 并可成为源。 在这种情况下,它需要宣传来源能力。

    这是否能回答您的问题?

    此致、
    Kedar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kedar - San、

    哦、我明白了! 我对此感到困惑。
    感谢您对我的讲解。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    不用客气。 很高兴能提供帮助!

    此致、
    Kedar