我 在设计中使用的是 DP83867ERGZ 以及具有集成磁性元件的 RJ45。 我在复位引脚上有一个10k 上拉电阻器。
当我最初上电时 、DP83867ERGZ 和计算机之间没有建立连接。 当我按下 S14超过1us 时 、PC 仍然无法识别 DP83867ERGZ。 请注意、复位为6mV (当 S14被按下时)或+1.8VDC。 ETH_RESET 上没有上拉电阻(它来自当前未编程的 FPGA)。 让 PC 与 DP83867ERGZ 建立连接的唯一方法是使用 HP34401A 的正极引线(连接到 GND 的负极引线)接触引脚43。 移除 U128没有任何影响。 在工作时、我会得到以下结果:
是否有任何关于导致缺乏联系的原因的想法? 我在我检查的两个 PWM 上注意到了这个问题。
此外、 在链路建立后、我是否可以通过任何方法测试 DP83867ERGZ、即使 RGMII 信号直接进入未编程的 FPGA?