This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:1000m 媒体转换器模式不工作

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850015/dp83869hm-1000m-media-convertor-mode-not-working

器件型号:DP83869HM

我有一个采用 DP83869HM 的电路板设计、我尝试在"1000M 媒体转换器模式"中使用该设计

我有一个微控制器、我将使用该微控制器通过 MDIO/MDC 配置 DP83869HM 寄存器

我按照数据表第9.4.8.4节中的步骤对寄存器进行了编程

  • 将0x0044写入寄存器0x01DF
  • 将0x1140写入寄存器0x0000
  • 将0x5048写入寄存器0x0010
  • 将0x1140写入寄存器0x0C00

通过 MDIO 配置 phy 后、我将 PC 以太网连接到电路板、并看到网络接口出现。 我还能够检测另一端的链路  但我无法从任一端 ping 通、接收数据包计数器永远不会上升。

在进一步挖掘之后、我注意到 SNLA318第1.6节"1000Mbps 媒体转换器"显示为...

"重要说明:1000 Mbps 介质转换器模式所需的寄存器配置:-将0x1FFC 写入寄存器0x01EC (将位[0]设置为0)"

因此、我将寄存器编程序列更改为

  • 将0x0044写入寄存器0x01DF
  • 将0x1140写入寄存器0x0000
  • 将0x5048写入寄存器0x0010
  • 将0x1140写入寄存器0x0C00
  • 将0x1FFC 写入寄存器0x01EC

这会导致连接断开/我的 PC 或另一侧无法检测到连接。

我已经仔细检查了自举、引脚排列和寄存器配置。 但我一直无法弄清为什么我无法通过 phy 进行通信。

这里是我从一些寄存器中读出的值。

OP_MODE_DECODE = 0x0044
BMCR = 0x1140
PHY_CONTROL = 0x5048
FX_CTRL = 0x1140
BMSR = 0x7969
FX_STS = 0x6149
1KSCR = 0xF000
TLOG_STS  = 0x183E
SERDES_SYNC_STS = 0x0220

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们将对此进行研究、并将很快返回给您。