This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:与 DP83869HM 通信时出现问题

Guru**** 2411070 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849820/dp83869hm-problem-to-communicate-with-dp83869hm

器件型号:DP83869HM

您好!

我使用的是 DP83869HM、我需要使用 MDIO/MDC 来配置寄存器。

我的问题是、我读取的数据与我应该拥有的数据不一致、并且我不会读取我已经写入的数据。

例如、在寄存器0x18中、我应该读取0x6150、但我读取0xC71F。 写入0x6150后、我仍然读取0xC71F。

我加入了传输的屏幕截图。 有什么问题吗?

写入寄存器0x18:

读取寄存器0x18:

谢谢

Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    您似乎已经问过两次这个问题。 请删除或关闭其中一个主题、并选择我们要回答的问题。

    谢谢你。

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我终于解决了我的问题。 我在 MDC 总线上使用的是5V 而不是3.3V。