This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:CAN't ping

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844013/dp83848c-can-t-ping

器件型号:DP83848C

大家好、

您能为我的客户提供帮助吗?

"我们有一个使用 DP83848VV VBI (写在芯片顶部)和使用 uC ping (RMII 模式)的定制设计以太网板。

我以几个点测量了所有电压、如下所示:

1) RX_DV - 3.3V

2) PFBOUT、PFBIN1和 PFBIN2 - 1.8V

3) RBIAS - 1.2V

4) 4)时钟频率- 50MHz。

我可以读取/写入寄存器并检查芯片是否处于 RMII 模式。 当以太网电缆连接到 RJ45时、 LED_LINK 保持稳定、LED_ACT 闪烁。 我使用外部回送电缆执行了 BIST 测试、读数如下:

1) 1)写入 BMCR = 0x2100

2) 2)写入 BMCR = 0x6100

3) 3)读取 PHYSTS = 0x0D

4) 4)读取 PHYCR = 0x060D

5) 5)写入 PHYCR = 0x8021

6) 6)读取 PHYCR = 0x8321。

即使测试通过、我也不会让它执行 ping 操作。 此外、我正在通过以太网将一些数据发送到环回电缆中、我可以看到来自 uC 的发送和接收端的一些信号。 因此、有一点可以确认、uC -> DP83848 -> RJ45 ->环回电缆-> RJ45 -> DP83848 -> uC 的连接没有故障。 但是、我不确定问题是在发送端还是接收端、还是两者兼而有之?

我在哪里犯错?

"

谢谢、

Franz