Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
大家好、
我们正在开发具有4个 DP83867IS PHY 的电路板。 这些
- 3通过变压器连接到背板连接器、4线对、每秒1Gbit/s
- 1通过一个变压器连接到背板连接器、仅使用2对导线、仅适用于100Mbit/s。
在一个系统中将连接多个板、我们将获得以下连接方案:
- 4线对至4线对->工作正常
- 4线对到2线对->不起作用
- 2线对到2线对->不起作用(如预期的那样、与之前的情况基本相同)
我们观察到、当仅使用2个线对时、未建立链路、或建立据称为1Gbit/s 的链路。
我对数据表仅使用2个线对的理解方式应该不会造成任何问题、并且应该建立一个100Mbit/s 的链路。 不幸的是,现实似乎不一致。
在软件中强制执行链路速度可解决此问题、但我们的客户在上电后需要在不涉及任何软件的情况下实现稳定的链路、因此我们不能选择这种方法。
未使用的 MDI 信号通过1k Ω 电阻接地。
您能否就自动协商为何无法可靠工作或我们如何改进它提供任何建议?
谢谢!
此致
Ferdinand