This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:眼图监视器功能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847454/ds280mb810-eye-monitor-function

器件型号:DS280MB810

尊敬的团队:

我们需要在器件的每个段上验证25G 信号。

DS280MB810是否支持内部眼图监视器功能?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    DS280MB810不支持眼图监视器功能。 它是一款线性转接驱动器、无需重定时功能即可捕捉眼图。 我们必须依靠接收 FPGA 或 ASIC 来检查眼图质量。

    请注意、可提供用于终端应用环境建模的 IBIS-AMI 文件。 使用此模型、设计人员可以绘制预期的眼图。

    此致、Nasser