This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84 & Amp;用于 Qualcomm SDM450驱动程序代码的 SN65DSI86

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846034/sn65dsi84-sn65dsi84-sn65dsi86-for-qualcomm-sdm450-driver-code

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: SN65DSI86

您好、先生、

TI 是否具有 用于 Qualcomm SDM450 驱动程序代码的 SN65DSI84和 SN65DSI86?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    很抱歉、我们不为这些器件提供驱动程序支持。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    非常感谢。

    Hugo