This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387:使用 DS90C387和 DS90C387时的内部 PLL 规格

Guru**** 2514375 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845764/ds90c387-spec-of-internal-pll-when-usingds90c387-and-ds90c387

器件型号:DS90C387

尊敬的所有人:

我们的客户希望在使用 DS90C387和 DS90C387时询问有关 PLL 规格的问题。

器件的内部 PLL 是否测量通用时钟振荡器中的老化特性?

(我们认为内部 PLL 的老化特性可能会因外部时钟而异、但请告知我们。)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    我们的客户希望获得快速响应。

    如果你能尽快答复,我将不胜感激。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    C387的内部时钟基于振铃振荡器、晶体振荡器中没有老化问题。

    正确的是、PLL 锁定到外部时钟、内部 VCO 可以提供广泛的范围来捕获外部时钟输入。

    此致、

    Steven