This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:对0x27合规性测试寄存器的功能感到困惑

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/843975/dp83822i-confused-about-function-of-the-0x27-compliance-test-register

器件型号:DP83822I

您好!

我正在尝试在 PCB 上运行合规性测试、PCB 上有 DP83822I、我对如何使用 PHY 的合规性测试寄存器感到困惑、因为看起来 PHY 不响应该寄存器中的变化。

我通读了 DP83822 IEEE 802.3u 合规性和调试应用报告、并可以通过10BASE-Te 标准测试脚本获取 PHY 以传输数据。

但是、我还需要其他类型的波形、我不确定如何启用它们。

例如、应用报告提到、为了执行谐波内容测试、我需要将 PHY 配置为模拟回送模式、而不需要任何其他操作。 我所做的是将 PHY 设置为10BASE-Te 模式、将其设置为强制 MDI 模式、启用模拟回送、然后在寄存器0x0027中将位4设置为1、启用测试模式、 并将位3到0设置为0011、以启用重复1、之后没有发生任何情况、即 PHY 仍在发送链路检测脉冲、但没有数据。 当我读取寄存器0x0027时、我得到0x13的值、这是我所期望的、给定我发送的设置。

我有一种感觉、我在某处遗漏了某种触发器、但我不确定在哪里。

如果有任何帮助、我将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreja、

    您是否正在使用扩展寄存器空间访问来读写寄存器0x27? 对于高于0x1F 的地址空间、需要使用扩展寄存器空间访问。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Aniruddha! 我完全忘记了扩展寄存器空间访问。 解决了我的问题。