This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM EVM

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809639/dp83869hm-dp83869hm-evm

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

大家好、TI 人

  1. DP83869 EVM 在1000M 介质转换器中运行、但奇怪的是铜接口始终以100Mbps 运行。

该寄存器设置如下

x01DF -> 0044

x01EC -> 1FFC

x0000 -> 1140

x0010 -> 5048

x0C00 -> 1140

你有什么建议吗?

2 SFP 模块插入 SFP 笼、并确保模块正常。

 FX_VCC 是外部电源、通常 SFP 模块功耗为170mA @3V3、但在这种情况下、SFP 功耗仅约为120mA @3V3、也不是光功率输出。

 您能告诉我这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athur、

    如何确定铜质接口的链路速度? 它还取决于链路伙伴。 请确保连接伙伴支持1000Base-T 速度。

    当铜缆链路已启动且带有光纤电缆的 SFP 连接到链路伙伴时、请读取以下寄存器:

    0x0004

    0x0009

    0x0011

    0x0C01

    此致、

    Hung Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nguyen

    两个链路合作伙伴是一个支持1Gbps RJ45 (固定为1Gbps 全双工)的桌面,另一个支持1000M 介质转换器。

    如下所示读取寄存器

     0004 -> 0181

     0009 -> 0300

     0011 -> 1300

     0C01 -> 6149

    LED 0~2设置为低电平、用于自动协商。 我认为自举设置应该可以。

    寄存器设置可能有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athur、

    根据您提供的寄存器读数、铜缆和光纤上都没有链接。

    您能否读取寄存器0x6E?

    此外、提供 DP83869部分的原理图将有所帮助。

    此致、

    Hung Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nguyen

    1、100M 介质转换器工作良好。

    2. 1000m 介质转换器仍然无法正常工作。

      1000BASE-X 正在链接。

      1000BASE-T 仍处于分流状态。

      我已读取0x0011、1000Base-T 连接始终不稳定。

      附加文件均为寄存器设置和 schematic.e2e.ti.com/.../3487.CV4_2D00_S1_2D00_4111L.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athur、

    根据您的原理图、磁性元件的中心抽头连接到 VDDIO 3.3V、因此不建议这样做。 每个 MDI 引脚上还有4.7pF 电容、因此也不建议这样做。

    有关建议的铜连接以及磁性要求、请参阅数据表的第10.2节。

    另请参阅 EVM 设计以获取参考 http://www.ti.com/lit/ug/snlu237/snlu237.pdf

    此致、

    Hung Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nguyen

    感谢您的建议、它正在发挥作用。