This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:工作结温范围

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809382/am26lv32-operating-junction-temp-range

器件型号:AM26LV32

尊敬的团队:  

我想知道 AM26LV32IDR 的建议运行条件/结温的绝对最大额定值。

我在数据表中找不到该规格。   您是否会告知 AM26LV32IDR 的建议结温是多少?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    绝对最大结温为150 C。 建议的工作温度范围(器件性能的表征范围) 以环境温度而不是结温为单位指定-对于 AM26LV32C 器件型号、此范围可扩展到70 C、对于 AM26LV32I 器件型号、此范围可扩展到85 C。  由于器件的功率耗散、结温通常略高、因此这些环境温度范围可能是结温的保守上限。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    感谢您的及时响应。 与客户会面后、如果需要更多信息、我将再次与您联系。  

    谢谢你。