请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA6408A-Q1 主题中讨论的其他器件: TCA6408A
尊敬的 TI:
ZF TRW Automotive 正在寻找 I2C - GPIO 扩展器来支持 ADAS 摄像头应用、因此我发现 TCA6408A-Q1是一个选项、但我们对封装有一些大小限制。
实际上、我们正在寻找采用小型封装的2至4 GPIO 输出 IC、您能不能建议是否有其他选择?
此外、是否有任何 IC 可通过 I2C 接口支持 GPIO 扩展和 ADC 转换?
此致
Sundar