This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A-Q1:TCA6408A-Q1 GPIO 扩展器备选小尺寸器件

Guru**** 1461120 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A-Q1, TCA6408A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807233/tca6408a-q1-tca6408a-q1-gpio-expander-alternative-small-size-device

器件型号:TCA6408A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA6408A

尊敬的 TI:

ZF TRW Automotive 正在寻找 I2C - GPIO 扩展器来支持 ADAS 摄像头应用、因此我发现 TCA6408A-Q1是一个选项、但我们对封装有一些大小限制。

实际上、我们正在寻找采用小型封装的2至4 GPIO 输出 IC、您能不能建议是否有其他选择?

此外、是否有任何 IC 可通过 I2C 接口支持 GPIO 扩展和 ADC 转换?

此致  

Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sundar、您好!

    遗憾的是、我不知道有任何将 GPIO 扩展器功能与 ADC 转换结合在一起的器件。 我们确实提供了更小的 TCA6408A 封装型号、但只有更大的 TSSOP 版本通过了汽车认证;我是否正确地假设您的应用需要这一点?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的信息!

    是的、这是应用要求。

    让我们了解汽车级何时提供2/4位 GPIO 扩展器。

    此致、

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sundar、

    好的、可以了。  我一定会将此建议提交给我们的开发团队、供将来考虑。

    谢谢、
    最大