请告诉我以下4级自举配置的设置;
①About 数据表第47页表9、默认设置为"打开"。
捆扎带引脚是否真的保持断开、对吧?
下面介绍了数据表第5页、
②When PHY 供电后、MODE1~MODE4是否可以通过串行管理接口更改目录、而无需外部上拉/下拉电阻器(=左开)?
③When CRS 引脚(数据表第48页表11)设置 MODE3、LED0 (表13)和 LED1 (表14)配置均设置 MODE3、以下参考电路的正确配置是什么?
④About 数据表第50页图-31、1.96kΩ 到2.49kΩ 的含义是什么?
仅 Rp 值或 RP 和 RCL 的组合电阻?
此致、
Satoshi