This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:参考时钟

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS110DF410, DS250DF410, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822933/ds110df111-reference-clock

器件型号:DS110DF111
主题中讨论的其他器件: DS110DF410、 DS250DF410、 DS250DF230

尊敬的 TI 技术支持:

我的新设计将涉及两(2)到四(4)个 DS110DF111器件。  能否使用单个25MHz 25ppm 时钟振荡器连接2 - 4个 DS110DF111器件?  

根据 PCB 布局、我可能需要添加一个低阻抗串联电阻器或缓冲器。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能会产生一个布局来支持具有单个时钟振荡器的多个 DS110DF111器件。  我建议使用一些 IBIS 仿真来了解多个传输线路和器件负载对特定振荡器信号完整性的影响。  

    我们的参考设计材料根据 DS110DF111使用1个振荡器。  另一种方法是使用具有 REFCLK 输出的 DS110DF410。  这将允许一个单时钟振荡器为几个 DS110DF410器件提供服务。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李:

    感谢您的快速回复。  我可能会为每个器件使用单独的时钟振荡器。  DS110DF111提供 DS110DF410及其变体的回送功能。  遗憾的是、DS250DF410也不包含此功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    DS250DF230可在25G 速率下为您提供选择。  它在数据路径中包含2x2交叉点。  这可以用作环回函数。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李:

    再次感谢您的建议、我非常感谢。  DS250DF230是一款出色的器件、但我对交叉点开关功能的看法无法提供环回。  2x2交叉点开关提供1-2扇出或 A-B/B-A 交叉、如下图所示。  我希望我错了,但请发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果器件在系统中路由以支持上游和下游通道、则1:2功能或交叉功能将执行回送。  根据通道连接的不同、回路可在上游或下游信号上实现。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李:

    再次感谢您的建议。  遗憾的是、我们的新产品不支持提供环回的路由。